This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:请帮助检查原理图

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-3EVM-757, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789777/tps2372-please-help-to-check-the-schematic

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

尊敬的所有人:

请帮助检查附件原理图。

谢谢。

e2e.ti.com/.../_9F530674FE56C068E567_.pdfe2e.ti.com/.../TSE427_A000D8538B536856_-_C4893C68664E_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、维氏女士、

    J2 RJ45 连接不正确。 请注意、PoE 电源应通过  线对 1/2和3/6的线对组1、然后通过线对4/5和7/8的线对组2。

    Bob Smith cap C21/20/95/96应为10nF 而不是100nF。

    我看到一个二极管桥和混合桥。 客户使用哪一个? 混合桥看起来不正确。 我建议复制 TPS2372-3EVM-757上的一个。 如果使用混合桥、我还建议使用 EVM I 参考上推荐的检测电阻器。

    建议使用 TPH/TPL/BT 信号、如下所述。 但是、如果您的应用不需要这些信号、那么连接是可以的。

    http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/743837?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=tph%20tpl

    对于 DCDC 部分、我建议在 UCC2897A 设计论坛中发帖。 谢谢!