This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:澄清了先前对启动逻辑/数据表错误的响应

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789489/ucc29002-clarification-of-previous-response-to-startup-logic-datasheet-errors

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: UCC39002

我还注意到 Alex 提到的数据表错误、但我发现最终的答案令人困惑、因为它似乎与自己相矛盾:

" Alex、您好!
这是数据表中的错误。 UCC29002-1没有启动逻辑。
早期版本的数据表(SLUS495H)正确地说明了这一点。 已修改数据表(SLUS495I)、并引入了此错误。
感谢您指出这一点!
对于大多数应用、最好使用 UCC39002/UCC29002 、因为:
(1)在已知状态下启动
(2)模块强制全开、以与负载共享部分啮合
(3)模块的输出调整为高电平
(4)在负载为负载的80%时、ADJ 放大器恢复正常运行"

响应的第一部分表示 UCC29002-1没有启动逻辑、但响应末尾的列表(例如、项目(2)和其他)表明 UCC29002 _de_具有启动逻辑。 这是因为 UCC29002和 UCC29002-1是真正不同的器件吗? 我从数据表中得到的印象是、它们在不同封装中是相同的裸片。

请澄清...

提前感谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    上述摘录中的唯一错误是 UCC29002/1被误识别为 UCC29002-1。
    UCC29002-1是不存在的器件。
    在最初的帖子中可能是错误的、错误的身份仍在继续。

    UCC29002具有启动逻辑功能、UCC29002/1没有启动逻辑功能。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的回答。 因此、这三个器件之间的差异似乎归结为:

    1. UCC29002:具有启动逻辑特性、温度范围为-40至105度。 提供 DIP、SOIC、VSSOP 封装
    2. UCC29002/1没有启动功能、温度范围为-40至105度。 C、仅 SOIC 提供
    3. UCC39002具有启动逻辑特性、温度范围为0至70度。 提供 DIP (可能?)、SOIC、VSSOP 封装

    不存在(不再是?) UCC29001。

    数据表始终是一项挑战、IMHO…… )

    再次感谢、

    Scott