请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24032A 我在我的现有充电器设计中添加了一个监测计芯片。 我 在这里问了一个问题、但被要求重新布置、以便让充电器团队的人员来看看它。 我已经在充电器中完成了大部分设计。 是否有人可以帮助回答以下问题:
-在电池组端子上有一个10uF 电容器(c28)(来自 BQ24032A 设计)。 现在监测计输出已连接到 BQ24032A 芯片的 BAT 端子、我是否保留电容?
- BQ24032上的 CE 芯片是否可以通过10k 电阻器上拉或需要其他一些有值的电阻器(因为 PSEL 具有100k 上拉电阻器)。 我希望 ACIN 在没有 BAT 输入的情况下连接到 OUT。
-是否可以将 BQ24032上的 LDO 引脚保持未连接状态?