Other Parts Discussed in Thread: LM26001
尊敬的所有人:
我设计了一个嵌入式系统、大致包含微控制器+外部闪存、CAN 收发器和 TI 的 LM26001降压转换器。
在测试嵌入式系统的第一个原型时、我发现有时我的微控制器似乎崩溃、导致微控制器死机、我无法再次进行编程或以任何其他形式使用。
当嵌入式系统通电以及我将 PCB 握在手中时、似乎会发生此事件。 深入了解这个问题、我发现我会导致 LM26001 IC 产生某种干扰、从而导致稳压器输出发生振荡。 当我的手指触摸属于 LM26001的 PCB 或组件时、输出开始振荡。 这种振荡会产生足够高的电压、从而使我的微控制器死亡。
降压转换器配置为产生3.3V 输出并为微控制器、CAN 收发器逻辑部分和闪存供电。 输入电压为24V、在测试过程中、使用线性实验室电源为器件供电。
以下屏幕截图显示了当我用手指触摸 LM26001周围的 PCB /组件时降压转换器的振荡行为。 可以看出、产生的电压过高会导致我的 IC 发生故障。
下图显示了电源部分的原理图设计、该设计基于 TiWebBench 仿真。
下图显示了 LM26001的 PCB 布局部分。 可见的组件放置在 PCB 的底层(L6)上。 第5层是覆盖整个 PCB 的实心 GND 平面。
下面的内容:PCB 层6
下面:第5层至第1层
我的问题是、为了提高 LM26001 IC 的抗扰度、我是否可以做任何事情、以便在运行时能够更好地防止手指意外触摸。
我的目标是确保微控制器不会油炸。
我已经尝试过的内容:
- 将反馈网络(R38 +(R39 // R40))减少到最大3k2欧姆的串联阻抗、以评估反馈网络的高输入阻抗是否是原因。
- 使用所用元件(ESR、Cout)的实际参数重新计算了反馈补偿网络-> C67 = 10nF、C68 = 16pF、R37 = 44k。 这没有带来可衡量的改进。
- 将 SS 电容器从2.2nF 增加到100nF。 (无改进)
感谢您的努力、任何建议都非常受欢迎。
Arjan