This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:使用 BQ40Z80时、充电电流最大值为200A、放电电流为25A

Guru**** 2590290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ76920, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788756/bq40z80-charge-current-max-continue-200-a-and-discharge-25a-with-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ78350-R1

你(们)好  

我们的客户希望在   5节 电池充电电流200A 和放电25A 应用中使用 BQ40Z80。  

对于该应用、我有一个非常简单的问题、  

BQ40Z80是否可以用于此客户应用(5节 电池充电200A/放电25A) ?

如果困难、我想将 BQ76920 + BQ78350R1 与客户应用程序结合使用。  

谢谢、尊重

三月贾斯珀 ( 日本旅游)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电流过大。 我推荐后者、您对 bq78350-R1对的建议。