请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 您好!
我们有更新状态=0x0E ->我假设我们可以创建黄金文件吗?
SLUA777第6页的以下内容是否仅涉及旧器件、而不涉及 bq28z610?
„在传统 IT 测量仪表上、更新状态应在 gg 文件中从0E 或06更改为02并一次
黄金文件已编程、应发送它的 enable 命令以开启算法。 时间
发送 IT enable 命令、更新状态从02变为06。 这样做的原因是这样
启用它还会启用寿命数据。 在该监测计上、有一个用于启用寿命的单独命令
对于1s 配置,“更新”状态的数据可以保留为06,对于2s 配置,可以保留为0E。”
另一个问题是、是否可以在 DF 中使用序列号和制造日期中的自定义值并将其存储在中?
默认情况下、这些是1和0。
谢谢