This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7138, UCC24612, UCC28780, UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813716/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:UCD7138UCC24612PMP20289UCC28780

我需要在这里了解有关使用 UCD31348、LMG3410和同步整流器以及 UCD7138的 LLC 转换器的大量信息...但我正处于风暴中。

我已经写了几个问题、我想我们会讨论。

但现在我注意到评估套件使用了 UCD7138、这是一款适用于 EPC2024的6A 驱动器!

如果该方案与 UCC24612的应用没有区别、为什么需要这样做? 其中检测到二极管压降等效值以获得同步时序 signals....in、当然、MOSFET 用于 反向功率流(即源漏)

我们已经将其用于另一个模块、我们也在该模块中使用 EPC2024! 在 EPC 应用的帮助下、我们了解了如何将 UCC24612用于5V 的同步驱动(您可以在文章中跟踪该对话)

 在我看来、除了浮动驱动器电源之外、这里也可以使用相同的器件:我们可以管理它!

感谢您在这方面提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    一位专家正在研究这个问题、并将与您再次交流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 同时、TI 网站中有很多 LLC 应用!

    PMP20289 LLC 是否具有可用的固件?

    我如何下载它?

    我注意到有一个  

    TIDA-00381

    此固件似乎可在"批准"后下载。  是否可以修改这个以满足我们的目的?

    Thnx

    同时、我们正在开发我们的初步原理图、这几乎不取决于所有细节。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

     在 UCD7138应用中还需要观察的一点是、它使用的 EPC2024没有 MOSFET 中的"体二极管"。 然后、假设反向导通-第三象限-在 D-S 上具有非常低的电压导通。..或者 我们使用外部二极管强制以启动条件为准。

    我们在另一个使用 EPC2034的应用中完成了这一操作(到目前为止、在 UCC28780中、同步整流器是设计-制造阶段、虽然我们可以修改评估套件并找出答案、但尚未进行测试)

    当然、我们会始终推动使用 GaN、同时充分了解各种运行模式/相位。

    那么、让我们来探讨一下这在同步整流情况下如何与 EPC2024 /UCD7138配合使用。

    Thnx

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事!

    我注意 到、整流器侧的 UCD7138连接具有2个不同的接地连接。

    请参阅随附的 pdf.e2e.ti.com/.../PMP20289LLC_5F00_SYNC_5F00_GND.pdf

    这将如何工作?

    特别是对于 EPC3024、漏极侧必须位于 返回路径、因为这是我认为可以清楚控制的配置(不知道如何在第三象限中控制 MOSFET 情况)。 源端位于 xmfr。 因此、必须在 EPC3024器件上插入一个二极管、对吧?

    无论如何,如果能迅速解决这一问题,将不胜感激。

    Thnx

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帮助!

    我正在等待专家回答。

    同时、我收到了来自 TI "客户服务"的回复、其中反复印有"请求被拒绝"、因为"我要求出口管制"或一些荒谬的想法!

    我只想下载 PMP20289应用 LLC 的 UCD3138控制代码。 我 不知道是什么突然触发了一个屏幕、你必须在其中阅读只有律师才能理解的内容...但事情非常简单:下载 CCS 文件! 其他所有内容均可下载、例如 sch、Gerber On & On ...不知怎么说、我找不到如何获取 CCS 文件。

    它是 Digital Fusion 网站吗? 如果是、与具有400V 输入、12V @ 500W 输出的 PMP20289 LLC 转换器相关的 CCS 项目的 ID 是什么?

     如果有人能够指出这一点、我将不胜感激。

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,迟到了。 我不熟悉 UCC24612。 我希望您打开另一个线程并使用 UCC24612作为器件型号。 负责此部件的应用工程师将为您提供答案。