This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:最大相移

Guru**** 2517730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815599/ucc2895-maximum-phase-shift

器件型号:UCC2895

尊敬的团队:

请提供有关如何计算 ucc2895最大相移的方法建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    不幸的是、我没有 Dmax 的公式、但如果我的其他优先级允许、我将尝试在未来几天内进行一次公式计算。 这不是一个困难的计算、大多数所需信息都在数据表中-图3所示 CT 处的下拉晶体管各为200欧姆。

    我之前在 Dmax 上运行了一些实验、以查看多种不同的条件-结果如下所示。

    通常、如果您使用较小的计时电容器和较大的计时电阻器、则会得到最大的 Dmax 值。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    实际上、查看上面的图、我认为可能有足够的有关 Dmax 的信息。 功率级通常以大约66%的占空比运行、这完全符合 IC 功能。 如果您有特定的应用需求、请打开一个新帖子、我可以为您估算 Dmax。

    同时、我现在将关闭它、但如果有任何疑问、请随时打开一个新的。

    此致
    Colin