This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:有关 BQ25890充电的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, TPS2543, TUSB215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813730/bq25890-question-about-charging-to-bq25890

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: TPS2543TUSB215

你(们)好

如果我们希望在 USB 端口上添加大约5V/2A 的供电功能、并且我们已指定器件便携式4G/WIF 摄像机。

它们使用 BQ25890作为其 USB 充电 IC。 它们仅使用5V/2A 中的最大充电速率

我们的器件必须满足其充电5V/2A 要求。

我们是否需要为其 BQ25890的协议添加芯片以提供5V/2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    BQ25890可支持5V/2A 适配器。 器件输入电流限制检测完成后、用户可以通过 I2C 调节输入电流限制。

     

    谢谢、

     

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    首先感谢您的反馈。

    因此,我只需确保我的 USB 端口可以支持5V/2A 到 BQ25890。

    那么、BQ25890将在没有任何充电协议的情况下自行进入5V/2A 充电模式、对吧?

    谢谢

    Chiayen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiayen、

    通过参阅 d/s 上的9.2.3.3输入源类型检测、bq25890遵循 USB 电池充电规范1.2 (BC1.2)并通过 USB D+/D-线路检测输入源(SDP/CP/DCP)和非标准适配器。 第20页的表3列出了 bq25890的可能输入检测结果。 如前所述、器件输入电流限制检测完成后、用户可以通过 I2C 定制输入电流限制。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning T、

    因此、如果我的器件的 USB 端口必须为 BQ25890提供高功率并保持数据存储功能共存。  

    我必须让我的 USB 端口进入 CDP 模式。 那么我可以为它提供5V/1.5A 吗?

    我可以使用 TPS2543 或 TUSB215来实现这一目的吗? 或者您还有其他建议吗?

    谢谢

    Chiayen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiayen、

    如前所述、即使输入电流限制检测不是用户想要的、器件输入电流限制检测完成后、用户也可以通过 I2C 定制输入电流限制、例如1.5A。 强烈建议通过测试 BQ25890 EVM (http://www.ti.com/tool/bq25890evm-664)熟悉 BQ25890充电器的操作。

    这是充电器支持。 有关 TPS2543 或 TUSB215的问题、请提交单独的 e2e 线程。

     

    谢谢、

    宁。