This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143-Q1栅极驱动器拉电流/灌电流温度变化?

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810446/lm5143-q1-lm5143-q1-gate-driver-current-source-sink-temperature-variation

器件型号:LM5143-Q1

大家好、团队、

是否有关于栅极驱动器拉电流/灌电流随温度变化的任何可用信息? 数据表中给出的值只是室温下的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我询问一下该器件的产品工程师。

    当然、我们提供的任何数据只会因温度变化而出现典型变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank。 非常感谢您提供有关该规格的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间;我们的 PE 正在处理这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank。 我想很快关闭这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有的唯一信息是高侧和低侧饱和电压。

    请记住、此处提供的值没有任何保证。

    请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../LM5143.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。