尊敬的支持成员:
客户正在大规模生产 TPS54325。
我有一个问题,而且很紧迫。
由于 VIN(13引脚)和 VBST(12引脚之间存在短路、IC 烧坏。
(__LW_AT__问题)
问题1.
请告诉我 IC 烧坏的机制。
(规格条件)
输入电压:12V
输出电压:3.3V
输出电流:1.8A
最恰当的考虑。
Bob Lee。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Iven Su:
非常感谢您的回答。
我可以就您的答案提出一个附加问题吗?
问题
(__LW_AT__您的答案)
因此、您的答案是"高于绝对最大电压的电压将损坏自举电路中使用的低压 FET。 "
问题4.
这是低电压 FET 是高侧 MOSFET 吗?
它是以下高侧 MOSFET 吗?
问题
(__LW_AT__您的答案)
因此、您的答案是"Vin 电压超过这些 FET 的最大漏源电压、因此 FET 将会老化。 "
问题5.
高侧 MOSFET 的漏源电压是否有绝对最大额定电压?(VIN-SW 绝对最大额定电压)?
是否有数据表说明?
因为我不理解"输入电压超过这些 FET 的最大漏源电压"。
最恰当的考虑。
Bob Lee。