This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:温度参数定义

Guru**** 1457670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811920/tps92638-q1-definition-of-temperature-parameters

器件型号:TPS92638-Q1

您好!

客户要求提供以下内容的简短描述:

1. Tstg 储存温度范围
2. TA 工作环境温度范围
3. TJ 虚拟结温范围–在哪一个结点实现了该温度?
4. TJ 工作结温范围

对于1和2、我们有一个定义这些内容的文档(https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-14-01-00-00-99-01-86/Understanding-Op-Amp-Parameters.pdf)。 虽然这是针对运算放大器的,但同样的定义适用于所有器件--这是正确的吗?

但是、对于3和4、我找不到文档。 可以帮帮我吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用 TPS92638-Q1的是哪种应用? 谁是客户和汽车 OEM?

    坦率地说、Tj 应在-40C - 150C 范围内、这是我们可以保证的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anda、

    客户来自--并且只是请求定义这些参数,因为他们希望更好地理解这些参数。 它们不需要这些值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请继续。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我们的 CQE 将会提供有关此类信息的详细文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Anda 的建议。 我在下面发布她的回复、以供其他用户参考:

    TJ 虚拟结温范围  
    术语"虚拟结温"可与术语"结温"互换使用。 这适用于该器件中的每个结  

    2. TA 工作环境温度范围  
    器件发生损坏的温度范围。 如果环境温度超出此范围、器件可能无法正常工作或无法满足预期性能  

    3. Tstg 储存温度范围  
    器件发生损坏的温度范围。 如果器件存储在该范围之外、则器件可能无法正常工作或不符合预期性能  

    4. TJ 工作结温范围  
    器件发生损坏的温度范围。 如果结温超出此范围、器件可能无法正常工作或无法满足预期性能