This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:需要 UC2825的 SO16替代产品?

Guru**** 2509315 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170875/uc2825-need-so16-alternative-of-uc2825

器件型号:UC2825

您好!

请注意、您是否有 UC2825的 SO16版本?

PCB 上采用 SO8封装、但对于采用 SOIC16的 UC2825而言、它太窄了。

我们是否可以在焊盘上放置任何等效的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    如果您的 PCB 封装是针对 SO8 (16引脚 PWM 到8引脚 PCB 贴图上?)而设计、我不明白为什么您要求 SO16封装? 尽管如此、要回答您的问题、是的、我们确实有采用 SO16 (DW 封装)的 UC2825。 下面是 UC2825数据表中的所有可用封装选项、我在红色框中捕获了 SO16选项。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我的意思是我们有 SO16封装,我们需要安装更宽的 SOIC16。。。。。。这方面是否有一定的改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    您所描述的内容需要对 PCB 进行修订。 如果您想继续使用当前所拥有的 PCB 进行评估、PCB 优惠券/适配器卡如何? 您可以在实验中轻松制作自己的、甚至是从 perf 板/铜中获取一些东西。 否则 、Aries Electronics 的此适配器板有何类似之处Aries  在其网站上提供了许多其他适配器选项、但请注意根据您当前拥有的器件来研究引脚间距、封装和所有机械尺寸。 另外、请注意以这种方式安装 PWM 控制器所引入的寄生电感。 RT、CT、COMP、CS 等信号对噪声特别敏感、由于使用适配器、可能需要额外的信号滤波/调节。 栅极驱动电流可能会降低、PWM 性能可能不如直接安装到 PCB 上时好、但这种方法应允许您继续进行硬件测试/评估。

    e2e.ti.com/.../18045_2D00_sowi_2D00_to_2D00_soic_2D00_adapter.pdf

    此致、

    Steve