This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:TI Fusion 中的电流测量

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813466/ucd90120a-current-measurements-in-ti-fusion

器件型号:UCD90120A

您好!

我已经配置了 UCD90120a 来计算电流、但是、我得到的值是多余的。

该公式如下所示:

V=64.194m Ω(I)+1.17V

我的 Igain 输入为64.194m Ω、Ioffset 为-15A。 但是,当我读到这个电流时,它给了我一个荒谬的价值。 我想知道该数字是如何计算的、因为我没有看到电流的实际计算。

谢谢、

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电流=增益* V +偏移。 您是否连接 Fusion GUI、 Fusion GUI 会报告什么?

    如果您使用 PMBus 命令读取当前数据、则它是原始数据 、 您必须根据第4.2节从 http://www.ti.com/lit/an/slva385/slva385.pdf 进行转换

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已经有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请在此处发帖。

    此致

    Yihe