您好,
在我更新 PCB 上的 DSP 软件并将其放回机柜后、5V 电源不可用。
区别在于 同步引脚在电路板上是浮动的, -VS 的电阻可能为20Ω Ω。
请告诉我故障和故障原因是什么?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
遗憾的是、支持您之前提到的帖子的应用工程师不再与团队合作。 此外、DCR010505是我们15年前的传统器件的一部分、因此收集信息更具挑战性。
下面说明了发生此类故障的几个可能原因:将 PCB 重新放置在电路板上后、器件可能会遇到电气过载(EOS)。
此致、
Alejandro
我查看了您的原理图、一切似乎都正常。 让我们来尝试一下:将不工作装置上的阻抗与正常工作装置进行比较。
热插拔会在主控制器间歇性连接期间增加峰值脉冲。 下面的方框图显示了输入控制器 IC。 因此、通过执行上述建议的测试、结果可以得出主控制器过载(EOS)的结论。
谢谢、
Alejandro
很抱歉耽误你的时间,结果如下 、我的板的方框图如下所示。
无法正常工作的单元:
正常工作单元:
方框图:
谢谢
很抱歉耽误你的时间、下面是我的 PCB 的结果和方框图:
无法正常工作的单元:
正常工作单元:
方框图:
谢谢。