主题中讨论的其他器件: UCC28070、 UCC28951、 UCC25600、 UCC28180
我可以使用 UCC29950控制器 IC、实现高达2.5Kw 的充电器开发吗????
在开发过程中对我有帮助、还是使用单独的 PFC 和 LLC 部分开发充电器更好。
您能告诉我使用此控制器进行高功率开发的限制吗??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我可以使用 UCC29950控制器 IC、实现高达2.5Kw 的充电器开发吗????
在开发过程中对我有帮助、还是使用单独的 PFC 和 LLC 部分开发充电器更好。
您能告诉我使用此控制器进行高功率开发的限制吗??
你好 Bharat
在2.5kW 下、使用交错 PFC 级(UCC28070)和由 UCC25600控制的独立全桥 LLC 可能更好。 您可能需要考虑为直流/直流级(UCC28951)使用相移全桥-尤其是当输入/输出电压转换比将发生显著变化或输出电压较低(12V)时、LLC 输出电容器中的纹波电流可能会很大。
无论在哪种情况下、UCC29950都可能不是最佳选择-它主要用于低功耗应用。
此致
Colin
您好、先生、
如果我在该控制器的输出端使用栅极驱动器电路、那么我可以成功使用该控制器达到哪个额定值。
PFC 级的输出电压- 450V
LLC 级的输出电压- 100V
我想开发适用于低功耗和高功耗的电池充电器。 两个应用中的电压配置将是相同的。
需要提供指导、
1) 1)针对额 定值 UCC29950适用的此电压配置
2) UCC29950常见电源用于 IC,我认为它不符合 LLC 和 PFC 级之间的隔离要求。
此致、
Bharat
你好 Bharat
正如我之前所说的、UCC29950不太适合约750W 左右的应用。 这有几个原因。
交错 PFC 级在高功率时是更好的选择、因为每个级只处理部分功率。 您还可以在输入和输出电容器中获得一些纹波消除的优势。 这将减少自发热、尤其是在输出电容器中、并延长产品寿命。
全桥解决方案在更高的功率水平下是更好的选择-这适用于 LLC 或 PSFB 拓扑-因为变压器内核利用率更高。
电池充电器要求功率级在宽输出电压范围内运行- LLC 在谐振条件下运行时效率最高、但这意味着输入/输出电压比是恒定的。 PSFB 不存在此问题、将在宽输出电压范围内高效运行。
我建议您查看 UCC28070交错 PFC 和 UCC28951 PSFB 控制器。 您可能需要查看 UCC28180单通道 PFC 控制器以进行比较-此器件在某些应用中的功率超过5kW (尽管我在上面对交错 PFC 级提出了意见)。
此致
Colin