主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好,TI 支持团队(bq78350-R1问题)。 睡眠期间禁用 CH FET)
我对使用"sleepchr bit =0 "有疑问。 我看到 IC 在 从 EV-2300断开时关闭充电 FET ,这是可以的,但我看不到放电后充电 FET 重新打开,它也禁用充电,只有在 SMBus 连接后它才会打开充电 FET。
B.R
Alex Burtakov
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI 支持团队(bq78350-R1问题)。 睡眠期间禁用 CH FET)
我对使用"sleepchr bit =0 "有疑问。 我看到 IC 在 从 EV-2300断开时关闭充电 FET ,这是可以的,但我看不到放电后充电 FET 重新打开,它也禁用充电,只有在 SMBus 连接后它才会打开充电 FET。
B.R
Alex Burtakov
您好,Matt,
我连接数据闪存设置。默认状态下睡眠电流 为10mA。
1.为什么在连接放电电流(测试的0.5A、1A) 后,CH-FET 在此状态下仍处于关闭 状态(从睡眠 e2e.ti.com/.../matt_5F00_TI_5F00_support.gg.csv 退出) ?
2.为什么“Charger Connection on this state does set CH-FET to on and start charging (exit from sleep) (此状态下的充电器连接未将 CH-FET 设置为打开并开始充电(退出睡眠模式
B.R
Alex B
尊敬的 Alex:
可能存在阻止 CHG FET 重新导通的故障情况。 闪存设置还设置了 CHGIN 位、如果温度超出定义的范围、该位会使 CHG FET 保持关断状态。
您能否从 BQStudio 收集显示行为的日志文件(从 BQStudio 寄存器屏幕中单击"开始日志")? 这将显示在不同条件下状态寄存器中发生的情况。 在不同的条件下收集日志(施加不同的放电负载、无负载、并连接充电器)。 这将有助于调试 CHG FET 不导通的原因。
此致、
Matt