This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:LMG1205

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861059/lmg1205-lmg1205

器件型号:LMG1205

您好、

(首先、请参阅我的上一篇相关文章)然后如何计算特定电容的最小负载/电阻、假设为0.1uf、因为在我们的案例中、充电时间远高于理论计算的充电时间、但它不起作用。

提前感谢

Rahul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我们的办公室因美国感恩节假期关闭。

    Jeff 将在下周早些时候再次与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题!!!

    顺便说一下,所有美国公民的感恩节快乐节日。

    谢谢、此致

    Rahul   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    自举电容器的自举充电路径为从 VDD 电容器通过自举二极管到 HB-HS 电容器。 此外、通过低侧 FET 的 HS 也是充电路径。 因此、自举二极管电阻加上低侧 FET 导通电阻和自举电容器会产生时间常数。 T= Cboot x (Rd + Rdson)。 如果自举二极管电阻为0.5欧姆且自举电容为0.1uF、 如果我们假设 Rdson 为0.1欧姆、则时间常数为 t=0.1uF x 0.6欧姆= 0.06us、以达到充电电压的67%。 有效自举电容为2倍 Qg (VDD - VF (自举二极管)。 自举电容= 10x 栅极电容是引导电容值的良好指导原则。 在本例中、HS 节点上的负载会使 HB-HS 电容器放电、 如果负载在 HS 导通时间超过60ns 期间对电容器放电、则 HB-HS 电容器最终可能会耗尽、并具有足够的开关周期、以防止电容器补充电。

    您应用的以下操作条件是否与原始问题相同? 输入电压即 Vds=12v、Vdd =5V、单相570欧姆负载电阻、输入频率10kHz @50%占空比

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    否,如之前所述,运行条件是:-

     Vd=12v、Vdd =5V、单相10欧姆负载电阻、输入频率10kHz @50%占空比。

    已上传的图像。

    谢谢、此致。

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您的更新、

    为了清除并总结上一篇文章、我们尝试使用 HS 上的负载电阻作为自举充电路径、而不是典型的低侧同步 FET。 通常、在 HO 关断时间期间将 HS 切换到接地的低侧 FET 可以解决我们的问题、但我们依赖于电阻器接地路径。

    但是、尝试找到我选择对此进行仿真的最小负载电阻。 使用 LMG1205 SPICE 模型默认原理图并将频率设置为10kHz I tested VBUS=12V 至80V、发现保持自举充电的最小电阻为1欧姆。  有关数据分析、请参阅附件。

    如果1欧姆电阻不适合您的应用、是否可以使用低侧 FET 甚至体二极管来实现自举充电路径?

    如果不能、我们是否能够在单独的电源上为 HB-HS 供电?

    e2e.ti.com/.../minimum-load-on-HS-_2D00_-with-100nF-bootcap.pdf

    谢谢、