This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:如何获取 Vout、Vin 和 IIN 的实际值

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858133/lm25066a-how-to-get-the-real-world-value-of-vout-vin-and-iin

器件型号:LM25066A

您好!

我们发出 READ_VOUT 命令、Rs=8 Ω、0.15mΩ 如何获得实际 Vout? 我已经阅读   了 LM25066APSQE.pdf 中的表41和表42、但仍然感到困惑。  表42下有一句话:  

mΩ、如果使用5k Ω 的感应电阻器、则为 READ_IIN 选择正确的系数
CL = VDD 时的命令为 m = 6830、b =-310、R =-1

但在表42中、m=6854 x Rs、6854  x 5不 是6830、  在表42中、b 和 R  分别为-3100和-2、它与 Rs 无关、在示例中、为什么分别为-310和-1?

在"读取电流"一章 中、它说:  

在25mV μV 中、LSB 值为7.32 μ V、满量程范围为30.2mV。

7.32 μ V 和30.2mV 是 μV 的?

谢谢!

BR、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我正在研究这个问题、并将在明天返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如图41后面的数据表中所述、"必须小心调整指数系数 R、使 m 的值保持在–32768至32767的范围内"。

    如果您按照图41中的步骤操作、 m=6854 x Rs、6854  x 5 = 34270超出上述指定范围。 因此、将"R"调整为-1、并重新计算"m"。

    为了避免混淆、最简单的方法是使用 PI_Commander 工具来计算系数。 在 GUI 中,选择 View>>PMBus 系数编辑器并调整感应电阻和电流限制阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回答!

    您还能回答我的第一条评论中的其他问题吗?

    谢谢!

    BR、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    上述 LSB 和满量程范围基于内部 ADC 设计。 如下面所示、电气特性表中也提到了这些特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    谢谢!

    我仍有问题需要您回答:

    如果您按照图41中的步骤操作、 m=6854 x Rs、6854  x 5 = 34270超出上述指定范围。 因此、将"R"调整为-1、并重新计算"m"。

    嗯、为了将 X 保持为计算出的实际值、当 m=34270和 R=-2以及当 R=1时、 m 应该是3427、当 R=1时? 为什么是  6830?

    您能否解释 一下表41中的参数。 是否 计算了遥测和警告转换系数? 喜欢为什么 m 等于6854 x Rs?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我将深入了解这一点、并在明天回来与您讨论这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    PMBusTm电源系统管理协议规范1.1 (第 II 部分)第7.2.1节所述,通过确定适当的系数,可实现从直格式到实际电流、电压、功率和温度的转换。 根据该规范、主机系统使用以下公式将接收到的值转换为电压、电流、瓦特或其他单位的读数、

    这些系数是根据 ADC 等内部电路设计推导出的、并由 TI (器件制造商)提供给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回答!

    您还能回答以下问题吗:

    如果您按照图41中的步骤操作、 m=6854 x Rs、6854  x 5 = 34270超出上述指定范围。 因此、将"R"调整为-1、并重新计算"m"。

    嗯、 X 是计算出的实际值、当 m=34270和 R=-2时、它应该是相同的、当 R=1时 、m 应该是3427? 为什么是  6830?  

    谢谢!

    BR、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果我能在下周初回来接您,那还可以吗?

    同时、您可以使用 PI_Commander GUI 获取相应感测电阻和电流限制阈值的正确系数值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、您的观察结果是正确的。

    对于 CL =VDD、和5-Mohms 感测电阻、正确的系数应为 m = 3427、b =–310、R =–1、而不 是 m = 6830、b =–310、R =–1。

    我们将在下一个修订版本的数据表中对此进行更新。  

    您可以看到 、PI_Commander GUI 仍然显示正确的值、因此您可以将其用于 计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的澄清! 我们将使用 PI_Commander GUI 来获取正确的系数。

    BR、

    Chris