This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:如何在宽输出范围内计算电感器值?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859868/tps546c20a-how-to-calculate-the-inductor-value-at-a-wide-output-range

器件型号:TPS546C23
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、团队成员。

我正在寻找电源解决方案。 请求值为:0.8V 至4V 输出电压(可调节)、12V 输入电压、60A 输出电流。  

 TPS546C23的输出电压最高可达0.35V 至5.5V。  我可以添加多路复用器以更改 FB 电阻分压器比率。  虽然、我不知道  当电感器的值固定时、它在整个输出范围内是否稳定。 如果它稳定、您能帮我计算电感器的值吗?

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

       您能否告诉我们驱动此用例的应用是什么?

       对于固定电感器、在给定的输入输出 条件下、随着您增大输出电压、电感器纹波电流将增大。 因此、您可以设计最大输出电压情况、然后尝试使用相同的电感器来实现最小输出电压情况。   

       关于稳定性和其他需要考虑的事项、您必须在各种工作条件下通过仿真来验证设计、以便在进行原型设计之前获得信心。

    鉴于您的要求是60A、我假设您计划堆叠这些转换器。 是这样吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    这适用于老化测试仪。 有超过200几百个 DUT (被测器件)。 我们需要在建议的工作条件(0.8V 至4V)下测试这些器件。  总电源电流最高可达200A。 因此、我们将板拆分为4个部分。 每个器件将提供60A 电流(0.8V 至4V)。 此外、还需要遥感。  两个 TPS546C23器件可并联在一起以提供60A 负载。

    使用 WEBENCH、我会得到一个 TINA 仿真文件。  

    输出电压仿真结果如下:

    0.8V 输出

    4V 输出

    在计算之后、我得到了关键组件的值。 开关频率设置为500kHz。 最小电感器值为507nH (以涵盖4V 输出)。 因此我选择了一个560nH 的电感器。 IRIPPLE 为 9.5A。 在10A 负载瞬态下、最小输出电容约为1400uF。 在50mV 最大电压纹波下、 最小输出电容为47uF。 最大 ESR 为0.96m Ω。 当输出电压超过1.5V 时、应添加 RBIAS 电阻器。

    然而、我无法使用 TINA 仿真0.8V 至4V 的动态输出电压。 您对 评估 动态输出电压有什么想法吗?

    此配置下是否有任何问题? 如果您有更好的想法、请告诉我。

    这是仿真文件。

    此致、

    Ricardo

    e2e.ti.com/.../TPS546C23.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

      您可以使用开关连接相应的反馈分压器网络、从而在 TINA-TI 中模拟动态配置。  

    可以试试吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    如果您仍需要我们的任何帮助、请告知我们、否则、我们将关闭此主题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soomen:

    您现在可以关闭此主题。 谢谢你。

    此致、

    Ricardo