请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24296M 当电池终止电流达到寄存器 REG03[0-2]设置时、充电将不会关闭、充电将继续。
这种情况是否有任何原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当电池终止电流达到寄存器 REG03[0-2]设置时、充电将不会关闭、充电将继续。
这种情况是否有任何原因?
您好!
测试条件:
S/W 设置:
1:VPM 输入电压限制:4.28
2:输入电流限制:3A
3:ICHG:3008mA
4:预充电电流限制:256mA。
5:终止电流限制:256mA
6:充电电压限制:4.208V
7:电池再充电阈值:100mV。
测试测量:
1:VBUS:5.1V
2:VBAT:4.210;IBAT:225mA->0.208mA->0.175mA->继续降低。
3:系统已关闭。
4:VSYS:4.22V
我想知道是什么导致端子电流设置失败。
我发现 REG05 (bit7)可能已禁用、因此终止操作无效(我将检查我们的软件团队以验证此位。)
还有其他可能的原因吗?