您好! 我基于 BQ51013B 的昂贵电路板在各种 Qi 电荷(直径为6-8厘米)较大的情况下工作正常、但拒绝使用小尺寸(直径)的电路板、例如 Apple Watch 和其他器件的充电。 问题可能出在哪呢? 我使用小型充电线圈760308101214 (https://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/760308101214.pdf)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好! 我基于 BQ51013B 的昂贵电路板在各种 Qi 电荷(直径为6-8厘米)较大的情况下工作正常、但拒绝使用小尺寸(直径)的电路板、例如 Apple Watch 和其他器件的充电。 问题可能出在哪呢? 我使用小型充电线圈760308101214 (https://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/760308101214.pdf)。
电压看起来足够高、足以启动、并且电压低于 OVP (15V)。
RX 应尝试与 TX 通信、应在电压高于 UVLO 后看到 RECT 上的调制大约40mS。 请参见随附的。
调优仍可能是一个问题、760308101214的 L 是典型线圈的两倍、CS 电容器需要下降50%。 一旦执行此操作、comm1 / comm2值可能过高。
可能发生的情况。
RX 发送 SS/ID/Config 后、RX 将开始在 RECT 处将 TX 操作点调谐至7V。 这就是我们在前3个分区(1.5秒)中看到的情况。 在此期间、输出关闭、无负载。
7V 时、输出打开并施加负载。 我们可以看到压降。 这是接下来的1.5秒、然后 TX 关闭。
导致 TX 关闭的原因--一个线索是1.5秒,如果 TX 没有接收到控制错误包(CEP)是1.5秒,它将重新启动。 我们看到的另一件事是工作点不变、最近1.5秒内 RECT 电压不会改变 这指向一个通信问题、TX 未对 CEP 进行解码。
您将什么用于 Comm 1和 Comm 2电容器?
您是否有可以发送的原理图?
大家好、Bill! 噢,即,我删除了 C28、C31并将 C22、C25更改为~7.1u?
其他元件是否与760308101214 (L =μH Ω、DCR = 520m Ω、L '~= 35.6 μH)兼容?
我计算得出该线圈 Q = 314、电容器71n 和975p。 这些值是否正确?
您还在前面写道: 760308101214的//L 是典型线圈的两倍、CS 电容器需要下降50%。
因此 、760308101220 L=12.6uH 且 R=340m Ω 是否优于760308101214选择?
此外、我还具有 11uH 和350m Ω 的 WR202010-18M8-ID 和 29.5uH 和1.8m Ω DCR (Q > 100k)的 AWCCA-30R30H05-C01-B!!
以下哪种线圈更好?
最后一个(Q>100k)是否适用于 Qi 接收器?
我还将电路的一部分与 BQ51013B 连接:
你好
是否应移除 C28、C31并将 C22、C25更改为~7.1u? Bill J --首先尝试删除 C28和 C31,如果不起作用,请尝试7uF。
其他元件是否与760308101214 (L =μH Ω、DCR = 520m Ω、L '~= 35.6 μH)兼容? -- Bill J --看起来很好
我计算得出该线圈 Q = 314、电容器71n 和975p。 这些值是否正确? -- Bill J --看起来很好
您还在前面写道: 760308101214的//L 是典型线圈的两倍、CS 电容器需要下降50%。
因此 、760308101220 L=12.6uH 且 R=340m Ω 是否优于760308101214选择? --条例草案 J--214较高的 L 应会更好。 随着线圈尺寸减小、耦合因子会减小。 要关闭此增加线圈 L、请执行以下操作
此外、我还具有 11uH 和350m Ω 的 WR202010-18M8-ID 和 29.5uH 和1.8m Ω DCR (Q > 100k)的 AWCCA-30R30H05-C01-B!!
以下哪种线圈更好? --Bill J---我现在要说 L 越高。
最后一个(使用 Q>100k)是否适合 Qi 接收器?--Bill J --是的
大家好、Bill!
即使将 ROS 降低到20k 也不会有所帮助...
哦! 我看到我的 VRECT 信号和其他开发人员的信号之间的差异: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/721489?BQ51013B-BQ51013B-Problems-with-initializing
我的 VRECT 电平会降低。
对其他国家来说,这种情况正在增加。 有问题吗?