This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:工作温度讨论

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860892/lmz31710-operating-temperature-discussion

器件型号:LMZ31710

大家好、

在这里了解您很高兴。 我在我们的数据表中看到"工作温度范围:–40°C 至+85°C"、我的客户对工作温度高于85°C 时的器件性能很好奇? 例如最大输出电流、效率等? 在高于85°C 的温度下运行我们的器件会有什么风险? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

     根据客户的输入条件(PVIN 和 VIN)、数据表中提供了多条 SOA 曲线、用于说明 LMZ31710电源模块的一般建议温度工作条件。 将器件运行在高于85C 环境温度的温度上有可能导致器件在满负载时热关断。 这可能会导致输出电流降额。 您可以使用13.3C/W + T_Ambient 的 R_thetaJA 计算 IC 结温、并确保其温度不超过125C。

    任何高于125C 的值都超出了器件的绝对最大额定值、并且尚未经过运行稳定性测试。 尽管模块中 IC 的热关断可能约为175C 结、但其他瓶颈是内部无源组件(电感器、电容器等) 具有较低的额定温度规格、并将限制电源模块的结温范围。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您在这里的帮助。 如果 Tj 低于125C、性能是否与 Tj=85C 相同? 例如最大输出电流将是10A? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    只要满负载时结温低于125C、我就希望器件能够正常运行、而不会显著降低输出电流性能。 数据表中的 SOA 曲线可帮助客户了解在给定负载电流条件下的最高环境温度应该是多少。 在这种情况下、将环境温度保持在最高85°C 将使器件的结温保持在125°C、即使在满负载条件下也是如此。  

    此致、

    Jimmy