This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:有关其功能和不连续性的问题

Guru**** 2812835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861168/lp2992-question-about-its-functionality-and-discontinuity

器件型号:LP2992

您好!

在我的公司中、我们在生产设备中使用 LP2992AIM5-5.0/NOPB 作为稳压器已有5年以上的历史。 在我们生产的最后一批产品中、我们必须处理此部件的问题:它在开始时工作正常、但在随机的时间间隔内、大多数产品提供7.8 VDC 而不是5 VDC (它以10 VDC 的电压飞出)。 我们从未知道这个问题的原因。

现在、我已经看到该部件在某些经销商处停产。 此器件是否存在任何问题、因此它已停产? 如果你能告诉我,我将非常感谢,因为我们在这方面有很多问题。

提前感谢您、

Carlos López í a Cernuda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    很抱歉听到您有问题。 如果不将部件发送到故障分析中、则很难猜测您为什么会遇到故障。 您是否有当地销售人员联系提交器件进行故障分析?

    为回答您的问题、某些分销商不再提供此类服务的原因是我们整合了我们所合作的分销商数量。 您现在可以直接从 TI.com 订购 、或者 DigiKey 和 Mouser 目前有库存。  

    但愿这对您有所帮助。