主题中讨论的其他器件:LM5060、
您好、支持人员、
我正在设计一个高电流20A~30A 和宽输入电压10V ~ 40V 的电源路径
应用要求
反 极性保护
2. 负载开关
3.浪涌、OVP/UVLO 和瞬态保护
4.双向电流控制
有一个双路充电输入,源选择和无电流共享...
我可以使用#LM74700或#LM5050对充电器进行 ORing。 但我将需要背靠背 FET 来选择电源。
现在、由于充电路径具有相对较低的额定电流(最大2A)、我计划将 PFET 与一些分立式晶体管逻辑搭配使用、以便在插入两个充电器时充电/禁用 PFET 以实现反向电流保护。 缺点是会增加设计/调试的复杂性
下面的图表描述了我正在考虑的一种可能的方案。 但是、根据数据表、LM74700还会阻止反向电流、因此如果可以的话、我不会100%。
或者、我可以绕过#LM74700并将 SPEIC 输出馈送到 BAT_IN (PWR_EN =低电平)。 在这种情况下、Q4 (具有某些逻辑)可在电池输入反向时充当反极性保护。
另一种方案是使用单个#LM5060并驱动 NFET。 但是,必须启用它(PWR_EN = HI),以便在系统关闭时进行充电, 但这意味着更高的静态电流和电池消耗....
同样、我可以绕过#LM5060并将 SPEIC 输出馈入 BAT_IN (PWR_EN =低电平)。 在这种情况下、Q4 (具有某些逻辑)可在电池输入反向时充当反极性保护。 这看起来是最具成本效益的选择、但需要小信号二极管或 NFET 从 LM5060 GND 引脚连接到 GND。 您是否发现此方法有问题?
Q1)您能否确认 LM74700是否可用于双向电流应用?
Q2)充电器输入为12v~24V 您是否有符合上述要求的合适解决方案?
谢谢!
Alex。