This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:Vout 精度、TLV75801PDRVR

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854200/tlv758p-vout-accurancy-tlv75801pdrvr

器件型号:TLV758P

大家好、

我想问  一下 TLV75801PDRVR 的 Vout 精度。

我将为 客户介绍 TLV75801PDRVR。

我知道该器件没有固定输出。

输出电压为1.5v。 (在1.4V~1.65V 下需要)

您是否有符合此精度的解决方案?

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    我知道您希望为您的客户提供一个设定点设计。
    我假设标称电压为1.525、它位于下部(1.4V)和上部(1.65V)的中间。

    此设计需要1.525 +/- 8.2%。  使用 TLV758可以很好地实现这一点。
    下面我将介绍用于设定点的 R1和 R2电阻器选项。
    适合+/- 8.2%容差窗口的其他参数位于数据表中。
    这些参数包括稳态参数(线路调节、负载调节)以及瞬态条件(线路瞬态和负载瞬态)。

    让我们将上电阻器 R1设置为24k、将 R2设置为13.7k。  
    让我们对输出运行100、000 Monte Carlo 分析并绘制+/- 3 Σ 值。
    结果如下:

    输出电压平均值:1.514704V
    输出电压标准偏差:8.838mV
    输出电压3 Σ:8.838m*3=26.514mV

    所需的输出电压标称值:1.525V
    将限制行设置为所需标称值的+/- 3%。
    下限:1.525 * 97%= 1.47925V
    上限:1.525*1.03=1.57075V

    这是绘制为结果的折线图的直方图。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stephen San。

    ->请允许我代表 Sato 的 Kento 在此发表讲话。

    ・在℃μ s 的情况下、您可以尝试仿真吗?

    ・以下是否正确?

    请查看它们如何计算"可改变的 Vout 量"是正确的、还是不适用于以下步骤。

    它们会得到以下特定条件下的电压变化量

     Vfb..0.55V、R1...24k R2...11k+2.7k (±5%、温度系数.50ppm/℃、环境温度95℃)

    它们将输出稳压变化与其数据表(±1.5%)进行了计算

    预期结果为1.42~1.62V

    客户是否需要关心什么?

    (是否有任何有关最小~最大 VFB 变化量的信息?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen San、

    感谢您的热情支持。

    请为我们提供有关 Masa-San 问题的答复。

    此致、
    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    如果我在下面的回复中误解了客户问题、请告诉我。

    仿真在整个温度范围内完成。  

    因此、当温度正好为95C 时、它只会变得更好、因为高端上的 Vref 容差将接近+1%而不是+1.5%
    数据表列出了25C、-40C 至+85C 和-40C 至+125C 时的 Vref 容差。  95C 时没有特定数据。

    如下所示、Vref 测试数据是在以下条件下收集的。 不包含瞬态(线路瞬态、负载瞬态)、不包含负载调节(Iout 仅为1mA)、也不包含线路调节。  因此、您应该将这些添加到计算中。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stephen San。

    感谢您的支持。

    希望您可以对每一个问题进行在线评论。

    ℃。客户要求我们在95 μ s 时进行仿真

    请考虑采取此操作。

    ・在℃μ s 的情况下、您可以尝试仿真吗?

    ・以下是否正确?

    请查看它们如何计算"可改变的 Vout 量"是正确的、还是不适用于以下步骤。

    它们会得到以下特定条件下的电压变化量

     Vfb..0.55V、R1...24k R2...11k+2.7k (±5%、温度系数.50ppm/℃、环境温度95℃)

    它们将输出稳压变化与其数据表(±1.5%)进行了计算

    预期结果为1.42~1.62V

    客户是否需要关心什么?

    (是否有任何有关最小~最大 VFB 变化量的信息?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    ・在℃μ s 的情况下、您可以尝试仿真吗?

    数据表中的数据不足以准确地查看95C 下的容差。
    如果温度范围限制为95C、分析效果会更好。

    ・以下是否正确?

    在以下条件下收集了输出电压调节变化(±1.5%)。 不包含瞬态(线路瞬态、负载瞬态)、不包含负载调节(Iout 仅为1mA)、也不包含线路调节。  因此、您应该将这些添加到计算中。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stephen San。

    感谢您的支持。

    数据表中的数据不足以准确地查看95C 下的容差。
    如果温度范围限制为95C、分析效果会更好。

     

    ・在℃μ s 的情况下、您可以尝试仿真吗? 您能℃95 μ F 等特定温度进行仿真吗?

    我想请您使用特定条件进行仿真。 这是客户获得此业务所需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    遗憾的是、将温度范围限制为95C 不会降低 LDO 输出将经历的漂移量。 这是因为 LDO 的温度漂移主要由基准的温度漂移决定、一般而言、带隙基准往往会达到65C-85C 范围内的最高电压。 因此、最坏情况下的漂移几乎始终为-40C 至~75C、而高于~75C 的温度实际上会显示出更好的漂移性能。  

    因此、由于客户的温度范围仍然包括75C、因此 Stephen 所做的分析结果仍然保持不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyle San。

    感谢您的支持。

    如果您的数据处于温度范围数据表的指定范围内,我是否可以了解 VFB 的变化量?

    您能否告诉我我们用于低于直方图的温度范围? (-40~125℃?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    该直方图确实涵盖了-40C 至125C 的温度范围、但请记住、带隙/反馈温度漂移达到了接近75C 的峰值、因此-40C 至75C 的温度范围具有与-40C 至125C 范围相同的最大漂移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyle San。

    感谢您的支持。

    我相信、我可以通过在此展示我们的对话来结束客户的问题。

    非常感谢