This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452-Q1:ISO5452图54。 故障锁存详细信息

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860735/iso5452-q1-iso5452-figure-54-fault-latch-details

器件型号:ISO5452-Q1

数据表中是否有有关主题10.2.2.6和图54的更详细说明。 我无法按照本节中的说明进行操作。 我也看不到图54中的描述(例如"IN+也应用于 RST")是如何实现的。 ((IN+和 RST 没有连接)? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您说的对、连接丢失。 在图54的左图中、nRST 应连接到 IN+、而 IN+不应连接到 VCC。 在右图中、正确。

    感谢您抓住这一错误。

    此致、

    Audrey