This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5943:菊花链式驱动器上的自动显示重复功能

Guru**** 2502695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832823/tlc5943-auto-display-repeat-function-on-daisy-chained-drivers

器件型号:TLC5943

我们的设计使用两个菊花链 TLC5943驱动器。  我们希望启用自动显示重复功能、如数据表(SBVS101 - 2007年12月)的第20页所示。

微控制器在亮度控制数据0xFF 中移位、因此位7对于两个驱动器都设置为1。

但是、我们看到只有第一个 TLC5943在没有消隐的情况下启用 OUTn 引脚。

当多个驱动器以菊花链形式连接时、自动显示重复功能是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

             已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    在菊花链中使用自动显示时不应出现问题。

     当您为两个器件发送 BC 数据时、是否设置 BCSEL =高电平?

    如果是、您能否获得用于 BC 数据写入的 SIN SCLK LAT 和 Sout 的波形?

    我想确保数据正确地发送到驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将适当地设置 BCSEL。

    我认为 BC 数据写入正确、因为我们在不使用自动显示重复时看到正确的驱动器输出。  我们将努力获取 SIN、SCLK、LAT 和 Sout 数据。  完成后、我将更新帖子。  这可能需要一些时间。  我们需要对器件进行检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

       您的最新进展是什么? 您是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

        由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。