This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:I2C 通信

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832432/bq24195-i2c-communication

器件型号:BQ24195

您好、论坛、

我在 Arduino IDE 上使用了 esp32和 BQ24195L。

我想 通过 I2C 访问 BQ24195L 的寄存 器、数据表中未提供与 BQ24195L 相关的寄存器的地址。

如何通过 i2c 与 esp32通信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件作为地址为6BH 的从器件运行、接收来自微控制器或数字信号处理器等主器件的控制输入。 I 2C 接口支持标准模式(高达100kbit)和快速模式(高达400kbit)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答 Ning T

    这意味着我只需要从器件地址  

    这将为主设备提供 bq24195发送的所有数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当我在 esp32上使用 i2c 扫描器时 、它会显示使用地址6B 连接的设备、  

    现在我想设置寄存器并从它们获取数据、以便我使用 write()和 read()  

    当我写入0时、胎面会向后提供50  

    我想写入所有寄存器  

    并从他们那里获得反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以通过 I2C 读取和发送数据。 有关 BQ2419x 示例驱动程序、请访问 github.com/.../bq2419x。

    谢谢、

    宁。