This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:热阻与 特征参数

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860686/lm1117-thermal-resistance-v-s-characterization-parameter

器件型号:LM1117

大家好、

我想了解 RθJC (top)和 ψJT 之间的差异、因此我阅读了这篇文章。

http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

我想确认我对您的理解是否正确。

由于60%至95%的热量是从 PCB 对流和辐射而不是从外壳中传导出来的、因此下面的公式4给出了错误的结温。 然而、方程式4是简单易懂的、在业界广泛使用。 因此、我认为 ψJT 的基本概念 是、它使用户能够重复使用他们熟悉的等式、根据 IC 外壳温度计算结温、并提供更准确的 Tj 估算值。

您认为这是有道理的吗?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    你是对的。 公式8是估算应用中实际结温的推荐方法。  

    我希望这能回答你的问题。

    此致、