This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有保护功能的电源多路复用器的器件选择

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860741/device-selection-for-power-mux-with-protection

主题中讨论的其他器件:TPS2121TPS2120TPS25982

大家好、

我有一个应用需要或两个电源、同时还包括电流限制保护。 该系统由最大输入电流为8A 的10V - 17V 电源供电(两个电源)。 最大输出也限制为8A (无论输出是来自单个源还是同时来自两个源、输出都最大为8A)。  

我尝试寻找器件来进行此设计。 我看到 了 TPS2120或 TPS2121、但输入/输出电流最大为4.5A。 是否有任何与 TPS212x 类似但能够处理8A 的器件?

注意:理想情况下、该器件输出与电流成正比的电压以进行电流测量、但这是一项"最好的"功能、并非绝对必要。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您的支持!

    从发布的产品系列中、我们没有支持8A 电流限制的集成解决方案。

    以下是选项

    在 每个路径中使用 TPS2474x

    使用两个 LM74700对两个电源进行 ORing、然后使用 TPS25982进行电流限制

    请查看并告诉我们您的想法。

    BR、Rakesh