This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:引脚#14 GDA 无信号、引脚#17 GDB 10.2信号

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833187/ucc28070-pin-14-gda-no-signal-pin-17-gdb-10-2-signal

器件型号:UCC28070

我在无负载和/或开关的情况下进行测试。  在继续之前、我将测试输出信号。

我使用的是一 个已知工作正常的 UCC28070 IC、我从一位朋友那里借用了该 IC、他实际上向我展示了它在他的 PFC 控制器中工作。

我将同一个正常工作的 IC 放入电路板中、GDA (引脚#14)在200mV 时为平坦线。  但 GDB (引脚#17)在10.6V 输出信号下工作正常、并且在89%至96%的轻微占空比振荡。

问题1) 我应该检查哪些区域或 PIN 号会导致 GDA PIN #14为扁平线?

问题2) 轻松地解释为何 GDA 没有输出信号、而 GDB 有良好的输出信号?

问题3) 您是否有任何与此情况相关的文献和文章?

感谢您的快速响应。

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie Loy、您好!

    显然、您的电路板在 GDA 输出过载时存在一些问题。

    如果您需要进一步的帮助、我建议您查看原理图或发布文档。

    此网页上提供了全面的参考设计、应用手册、计算器工具和设计技巧产品系列

    http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=ucc28070#q=ucc28070&t=technicaldocument&linkId=3

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我发现我使用12VDC 电源对引脚11 (GDA)进行了反馈。  校正后、我能够同时看到 GDA 和 GDB 信号。

    这会使我遇到 GDX 信号的问题。  

    我已经连接了一个与 GDX 信号(PIC 1到 PIC 4)的链路。  我不知道如何解释信号在做什么。  我附上了我在示波器上看到的内容的图片。

    请回顾并解释信号在做什么以及哪些引脚可能会影响 GDX 信号。

     

    现在我没有连接到 GDX 输出引脚、所以我知道它不是 GDX 引脚下游的任何引脚。

    请查看随附的 GDX 信号链接。

    问题) 请说明导致此问题的原因以及我应该检查的区域(针脚)。

     

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/FOUR-PICS-OF-GDX-SIGNALS-29-AUG-19--1258.pdf

     

    谢谢你

    Eddie Loy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie Loy、您好!

    我建议您执行以下操作:

    (1)用新部件替换您最初测试中的 UCC28070。
    之前使用的器件几乎肯定已损坏。

    (2)禁用 UCC28070的抖动功能
    这可以通过将 RDM 引脚连接到 GND 引脚来实现
    以及
    将 CDR 引脚连接到 VREF 引脚

    此致

    John