This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:与大于65V 的电池配合使用

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860549/bq34110-use-with-battery-greater-than-65v

器件型号:BQ34110

您好!

我们希望在~ 120Vdc 的高电压电池组中使用 bq34110。

数据表显示其电压限制为65V。   

是否可以将工作电压扩展到如此高的电压?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个物理限制、而是一个整数限制(最大值 电压存储在16位无符号整数中、单位 mV、因此最大65535mV、65.535V)

    很可能可以用任意因子对其进行缩放-您必须确保相应地设置不同的电压相关参数。 不过、我认为我们没有对此进行过测试。