This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:针对负载电容的稳定性边界条件(TL431A)

Guru**** 2430400 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828255/tl431-stability-boundary-conditions-against-load-capacitance-tl431a

器件型号:TL431

您好、应用团队、

我的客户正在应用中使用 TL431AIPK、并询问负载电容的稳定性条件。

在 TL431数据表(SLVS543P)的第17页上,有一个图表(图-16)显示了相对于负载电容的稳定性捆绑情况。 但该图仅适用于25摄氏度、客户希望在建议的温度范围(-40至85摄氏度)内具有边界条件、以判断其 TL431A 应用电路的稳定性。

-您能否根据 IC 推荐的温度范围在其他低温和高温下显示类似的边界图?
-如果边界数据(或图形) 不可用、如何判断 TL431A 应用在客户使用温度范围内的稳定性?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu - San、

    我们手头上没有该图的信息超过温度。 我将联系我们的产品专家、了解我们是否能够为您的客户确定温度范围内稳定性的变化、并在下周之前向您作出响应。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav-San、

    之后您是否获得了新信息?

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav.- San、

    此查询如何?

    您是否从产品组获得了任何反馈?

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu - San、

    遗憾的是、我们不提供此信息。数据表上的图形就是我们拥有的数据。 我们可能会考虑在未来添加类似这样的内容。

    谢谢、

    Abhinav。