我正在尝试使用此器件设计-3.3V、0.5A 电源。 它由24VAC、1A 变压器驱动、我们将3.3V 电压浮动在24VACHOT 轨以下。 我们在上电时获得~1V 的负尖峰、这可能会损坏电路板上的数字器件。 我们使用 SPICE 仿真并对器件使用 EVM 模块来确认该尖峰。 随附原理图和示波器图片。 这是否可以修复、或者您能否建议在此处使用的器件? 迹线1显示了加电时的3.3V 电压(1V/DIV)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试使用此器件设计-3.3V、0.5A 电源。 它由24VAC、1A 变压器驱动、我们将3.3V 电压浮动在24VACHOT 轨以下。 我们在上电时获得~1V 的负尖峰、这可能会损坏电路板上的数字器件。 我们使用 SPICE 仿真并对器件使用 EVM 模块来确认该尖峰。 随附原理图和示波器图片。 这是否可以修复、或者您能否建议在此处使用的器件? 迹线1显示了加电时的3.3V 电压(1V/DIV)。
您好、Tony、
您可能会尝试使用 Flybuck 拓扑、这样就可以在输入和输出之间实现一定程度的隔离
http://www.ti.com/tool/LM5160DNTFBKEVM
降压转换器中的电感器替换为变压器或耦合电感器。 Flybuck 拓扑的缺点是、如果您获取1A 及以上的电流、次级侧的稳压效果不佳、因为反馈来自初级侧。 因此、次级侧可能需要后置稳压器、例如 LDO
如果您的应用约为7W、您也可以使用它
http://www.ti.com/product/LM5180
与 Flybuck 相比、该稳压器具有更好的调节性能
但愿这有所帮助
谢谢
-Arief