This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050SEVM:7V 输入时、LMR14050SEVM 输出为5V、4A

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050SEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833881/lmr14050sevm-lmr14050sevm-output-5v-4a-at-7v-input

器件型号:LMR14050SEVM

您好!

我使用的是 LMR14050SEVM、并注意到评估板的额定为7V 输入最小值、但 IC 的输入电压最高可达4V。 当我施加7V 输入和4A 负载、电压为5V 时、输出开始从0V 循环到5V。 电感器会产生噪声。

IC 是否无法处理7V 输入?

为什么 IC 和评估板的频谱不同?

如果没有、评估板在7V 输入和4A、5V 输出下无法可靠工作的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出和输入电压是相关的  

    EVM 输入和输出由内部补偿和外部器件(包括输出电容器和输出电感器)生成的稳定性决定。

    最终决定 IC 低电压的因素是器件的压降性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着 LMR14050S 在7V 和4A、5V 输出电压下无法可靠运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能导致输出循环的原因如下:

    1.直流电源电流限制不正确

    2.如果 EVM R1和 R2没有变化、VIN 引脚上的实际输入电压会降至5.2V 以下

    3.器件进入热关断状态。 该 EVM 可在室温下输出5V/4A 和7V 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 提供了一些宝贵的见解。 谢谢 Andy!

    1.直流电源电流限制不正确

    • 在低输入电压下、对于高 IOUT、直流输入电流为高电平

    2.如果 EVM R1和 R2没有变化、VIN 引脚上的实际输入电压会降至5.2V 以下

    • 您可能会达到器件 UVLO。

    3.器件进入热关断状态。 该 EVM 可在室温下输出5V/4A 和7V 输入。

    • 您正在产生相当大的功率。 您可能是因为布局而进入热关断模式、从而进一步优化热性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marshall。

    事实证明、我的电源瞬态导致输入下降超过2V。 我要达到 IC UVLO。