This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3526:浪涌电流限制

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859967/lm3526-inrush-current-limit

器件型号:LM3526

大家好、

我的客户一直在使用 LM3526MX-L/NOPB、并提供了以下问题。

  • 他们使用此器件已超过10年、但在输出短路测试中未通过几个月。
    此器件近期是否有任何设计/流程变更?
  • 在电流限制部分,它描述了“~将输出电流限制在典型值大约1.0A”。
    另一方面,软启动部分描述了“最大浪涌电流在内部限制为1.5A
    这些差值是否与 ISC 的典型值和最大值完全不同?

  • 尽管数据表说明 “最大浪涌电流在内部限制为 1.5A”,但图15显示,在电流限制为1A 之前,浪涌电流大约为2Apk。
    在客户电路板上观察到类似的现象(电流限制前观察到4Apk 浪涌电流)。
    此器件的行为是否正确?
  • ISC (短路输出电流)与 OCTHRESH (过流阈值)有何区别?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对于短路测试故障、有多少个单元发生故障?  IC 是否损坏? 输入和输出电容器的值是多少?

    2.软启动 技术用于降低启动时的电流。

       在启动时、充电器将为输出和输入电容器充电、从而形成大电流。 软启动意味着内部 MOS 从截止区域到饱和区域工作以限制电流。

    3.电流限制和短路具有相同的电流限制块或功能。 但它们从可变电阻区域开始到饱和区域。 输出电容器首次已完全充电。 热短路意味着输出电压突然降为零、这将导致非常高的电流。 它需要对电流限制的响应时间。 因此、它将有一个电流非常高的周期。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。