This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:电流限制操作案例

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834647/tps25200-current-limit-operation-case

器件型号:TPS25200

大家好、

我想知道,因为对数据表中的“8.3.3过流保护”部分没有足够的了解。

'第二个条件是器件发生短路、部分短路或瞬态过载
已启用并已通电。 该器件在时间 TIO 内响应过流情况(请参阅图12)。 。
在这段时间内、电流感测放大器被过驱并暂时禁用内部电流限制
MOSFET。 "

您如何确定“短路和临时过载”与“刚刚过 IO”之间的区别?

例如,浪涌电流是否被视为“短路或临时过载”?

 此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    感谢您的联系。

    这些事件中的每一个都会为电流限制环路创建不同数量的 VDS 和不同大小的过驱、控制器使用该环路来执行相应的操作。

    您能否分享您的系统要求和最终产品详细信息?

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    您是否有任何后续问题?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我要关闭此主题。 如果您有任何后续问题,请随时重新打开。

    此致、Rakesh