This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:如何实现可调节输出电压

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834693/lm5170evm-bidir-how-to-realize-the-output-voltage-is-adjustable

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好:

        如果我想使用 Lm5170来实现可调节的输出电压(在正常范围内)。 例如:当我使用降压模式时、需要输出电压为15V 或其他值(非稳压)。 我认为我不应该使用"模拟外部电压环路控制"(板载)。 对吗? 在技术文档中、我看到了一张有关"数字外部电压环路控制"的图片(下图)、我是否应该用这种方法来实现? 以及如何连接组件? 非常感谢! 我将等待您的回复!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您发帖。 是的、您使用板载模拟外部电压环路、您需要做的是控制/调整误差放大器的基准电压。  在 EVM 上、基准电压固定为2.0V、但您可以使其成为可调信号以控制输出电压。

    关于图54、它使用 MCU 等数字电路来实现电压调节。 如图所示、这是一种典型的数字控制器方案。 如果您 对数字控制不是很熟悉、则很难走这条路。  另一方面、这里的几行代码无法轻松地解释它。 因此、我建议您使用上述模拟方法。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao:

          在您的回答中、您提到了参考电压、哪个引脚可以更改电压?您是说参考电压就像图片中所示? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。  它是 REF 信号、您可以使用它来调节 VOUT。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao:

           因此、如果我想更改 REF 电压、应该会损坏 PCB 板上的线路。 并以线路作为电压输入。 对吗? 我想我们没有用于控制 REF 电压的引脚。 谢谢! 我将等待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,不!  您无需销毁 PCB 上的任何线。  您需要移除 U13 (Vref 器件)并在 C95上添加飞线、然后可以将您的基准电压应用到 C95。

    谢谢、

    Youhao