主题中讨论的其他器件: UCC27712
您好!
当我们使用 LM5106超过 HS 压摆率建议时、会出现什么问题?
此致、
渡边俊弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Watanabe-San、您好!
数据表的"建议运行条件"部分设置了 TI 指定器件运行的条件。 这些是应用电路应向器件提供的条件、使其能够按预期工作。
当超过这些值时、驱动器可能会超出规格运行、这意味着驱动器可能不会遵循规格(上升/下降时间、传播延迟、峰值电流等)。 在 EC 表中。 在某些情况下、这可能会导致损坏、因为过多的 dv/dt 会引起引脚/驱动器无法承受的寄生噪声和瞬态。
我希望这澄清了你的关切。 如果是、请按绿色按钮、如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
-Mamadou
Nomura-San、您好!
是的、HS 引脚上的压摆率以 GND 为基准。
2.对于 SiC MOSFET、请记住、建议的最大工作栅极驱动电压为 VDD=14V、而 SiC FET 通常需要更高的栅极驱动电压和更高的 UVLO 阈值、以最大限度地降低损耗。 您可能需要考虑 UCC27712等更高的 VDD 栅极驱动器。 除此之外、超过50V/ns 的压摆率可能会使驱动器承受损坏或行为不当的压力。
此致、
-Mamadou