This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:在5V 输入和0.5A ILIM 设置下、充电器无法启动

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832109/bq25703a-charger-doe-not-start-up-with-5v-input-and-0-5a-ilim-setting

器件型号:BQ25703A

在2S 设置下、在无电池且无系统负载的情况下、充电器输出预计为6.12V。 但是、当 ILIM 引脚设置为0.5A、充电器输入电压为5V 时、输出不会累积到超过3V。  

EVM 也显示了相同的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

       这是我们已知的错误。 ILIM_HIZ 的额定电压范围为1.0V 至4.0V。 1.00-1.15V 之间、如果未连接电池、转换器将无法启动(不受负载影响)。 它似乎发生在输入电流开关点周围、即从电感器电流限制到 ILIM 限制。 因此 VSYS 电压振荡在2.8V 至3.2V 左右、并保持不变。

       应用解决方案是从 VDDA 向 ILIM_HIZ 添加10nF 电容器、以便最初将引脚设置为更高的电压。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方法没有帮助。 行为仍然相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请逐渐将电容值增加到10uF、以查看它是否起作用。 谢谢。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、