This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859826/ucc27712

主题中讨论的其他器件:UCC27712

您好!

我想知道这一发言的含义。 我需要更加清晰地了解拉电流和灌电流。

"此过程概述了设计具有1.8A 拉电流和2.8A 灌电流能力的600V 高侧、低侧栅极驱动器的步骤、"

请帮助我理解这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    感谢您关注 UCC27712。 UCC27712驱动器输出能够提供1.8A 拉电流在 Vgs 信号的上升沿为 MOSFET Qg 充电、2.8A 灌电流在 Vgs 信号的下降沿对 MOSFET Qg 放电。 数据表参数的额定 VDD 电压为15V。

    有一份应用手册解释了驱动器峰值拉电流和灌电流、可在此处找到:

    www.ti.com/.../slla387.pdf

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、