This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于双向 OVP 开关的 TPS2596

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834612/tps2596-for-bi-direction-ovp-switch

主题中讨论的其他器件:TPS2596

大家好、

客户需要具有 OVP 功能的双向电流开关。 我发现我们的负载开关没有 OVP 功能。 我想使用 efuse。

我想查看以下内容;

1.客户是否可以使用连接到 EN 引脚的 GPIO 来控制开/关?

2.电流方向是否可以是双向的?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TPS2596具有 OVP 功能。 EN 引脚可由 GPIO 信号控制。

    TPS2596没有集成阻断 FET 来阻断电子保险丝关断时的反向电流。

    当电子保险丝关断时、反向电流会流过电子保险丝的体二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GD、

    感谢您的回复。

    我们是否有 集成了阻断 FET 以用于 USB 用途的电子保险丝?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以查看 TPS2594x 系列电子保险丝。 它们集成了阻断 FET、并且可以在电子保险丝导通时阻断反向电流、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!