This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:如何从 PD 端了解 PSE 功率等级和放大器;类型?

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833693/tps23758-how-to-know-pse-power-class-type-from-pd-side

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23754

大家好、  

我们想知道如何从 PD 端识别类型和分类。

根据基础文档、我知道一旦 PoE 握手、PSE 和 PD 就会分类。  

一旦 PD 知道 PSE 不支持所需的功率、我们就希望 PD 端使用功率限制。  

此致、Naoki Yada  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Naoki Yada、

    感谢您的提问。对于我们的1类 PD、如 TPS23758、 PD 无法判断 PSE 是否为1-4类、因此不需要此信息、因为任何1-4类 PSE 都应能够为1类 PD 提供全功率。 此信息对于2-4类 PD 更重要、因为它们可以连接到1-4类 PSE。

    例如、如果像 TPS23754这样的2类 PD 连接到1类 PSE、则 PD 需要知道它只能获得~13W (1类功率)、而不是~25W (2类功率)。 对于我们的2类 PD 器件、此信息通过 T2P 引脚获取、该引脚是一个信号、可在连接1类 PSE 时发送到 PD 侧的微控制器以关闭某些功能、从而降低功耗。 对于1类 PD、它们应始终连接到1-4类 PSE、因此不存在此类问题。  

    需要注意的是、当2-4类 PSE 连接到1类 PD 时、2-4类 PSE 将仅提供1类电源、因此不需要担心限制 PD 侧的功率。 PSE 将仅提供 PD 请求的功率。  

    如果这不能回答您的问题、请告诉我、我很乐意澄清。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、  

    非常感谢! 此致、Naoki Yad