This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:不使用 EV2400的 SMBus 通信。

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z80EVM-020, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857880/bq40z80evm-020-smbus-communication-without-the-use-of-an-ev2400

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他部件:BQ40Z80EV2400

您好!

我最近购买了 BQ40Z80EVM-020来帮助开发将使用 bq40z80的监视器。 我想在 BQ40Z80EVM-020上测试我的主机控制器及其代码、但我与它的通信不成功。

EVM 与 EV2400通信完美、因此我想知道是否只能通过 EV2400与 EVM 通信。

是否有允许备用 SMBus 主机向 BQ40Z80EVM-020发出命令的配置?

谢谢、
Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    您可以使用主机与器件通信。

    请参阅下面的应用手册和示例代码。 虽然是为不同的较旧器件编写的、但这种方法主要适用于此情况。

    https://www.ti.com/lit/an/slua379e/slua379e.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我向您发送了连接请求。

    请您查看一下吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我特别希望与 bq40z80的评估模块进行通信、而不仅仅是 bq40z80本身。

    EVM 上的文档不指示是否可以使用 EV2400以外的主机控制器。

    如果可以、您知道配置吗? 例如:必须移动 EVM 上的两个跳线、以指定是否使用板载 EV2400或是否使用外部 EV2400。

    设置了外部 EV2400的配置后、是否有主机控制器可以轮询电量监测计以了解其信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您计划如何将 SMBus 信号从主机路由到 BQ40Z80 EVM? 如果您使用的是测试点 TP10和 TP11,则可以移除 J18和 J22的分流器,或将 J18分流位置引脚2连接到引脚3,将 J22 分流位置引脚1连接到引脚2 。 如果将 J19用于 SMBus、  则 J18和 J22的分流器应是 J18分流位置引脚2至引脚3、J22 分流位置引脚1至引脚2。  一旦遵循 SMBus 协议、主机就不应与 BQ40Z80 EVM 进行任何通信。 您应该 使用示波器或 SMBus 监听器捕获与 BQ40Z80 EVM 的主机 SMBus 通信。

    e2e.ti.com/.../smbus2p0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

    此信息记录在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 用户指南说明了如何连接/设置 电路板。 希望这能解决您的问题

    谢谢

    Onyx