请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 您好!
我正在尝试使用电源序列发生器中的故障响应功能、并且能够在电源轨中发生故障后关闭所有电源轨。我需要在故障清除后重新对电路板进行定序、但我无法执行此操作、尽管我启用了 对电源轨的故障响应进行重新定序。是否在对电路板进行重新定序的过程中缺少任何内容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用电源序列发生器中的故障响应功能、并且能够在电源轨中发生故障后关闭所有电源轨。我需要在故障清除后重新对电路板进行定序、但我无法执行此操作、尽管我启用了 对电源轨的故障响应进行重新定序。是否在对电路板进行重新定序的过程中缺少任何内容。
你好
以便使重新定序正常工作。 必须设置并满足以下条件:
1.故障电源轨的故障响应应具有关断(立即关断或延迟一)+重新定序功能。 我们不建议启用重试、因为在重试结束之前、重新定序将不会开始。
2.需要重新定序的其他电源轨配置为故障电源轨的故障关断从电源轨
3.只有当所有需要重新定序的电源轨都低于 POWER_Good 关闭阈值时、才会启动重新定序。
您能否检查您的设置或共享您的项目文件、以便我们进行审核?
谢谢
Yihe