主题中讨论的其他器件:UCC28951、 UCC27714
大家好、在我的最终任务中、我遇到了几个问题、使用 UCC28951来制造电动汽车的电池充电器。
输入电压应为220Vac、输出电压应为60Vdc (我的电池额定速率为48V;12V 蓄能器 x 4)
当我在下面给出100V 交流电时、一切看起来都正常。 变压器中无噪声、MOSFET (使用6R190C6)的最高温度为30摄氏度、使用电子直流负载时、我可以提供高达5A 的负载。
当我增大输入电压(150Vac)时、输入侧的保险丝熔断、我的 MOSFET (右腿、上侧和下侧)损坏。 更换损坏的 MOSFET 后、我使用示波器分析问题。 这是波形的图片。
(黄色:OUTB、蓝色:OUTD、紫色:变压器输出)
该波由30Vac 提供、后者通过乘以1.414转换为直流。 我想软启动没有问题、因为它只放置电容器。 原理图如下:
请告诉我哪里是我的错误、因为我想完成我的最终项目。