请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC29002 你(们)好。
根据 UCC29002数据表、如果模块的输出电压大于 UCC29002的 VDD 范围、则需要使用 RBIAS1、RBIAS2电阻器和 NPN 晶体管。
kΩ、kΩ 模块的输出电压为48V、则 RBIAS2和 RBIAS1的电阻器分别为1.0k Ω 和3.3k Ω。 它将提供大约11.16V 的偏置电压、该电压绝对处于工作范围内。 正确吗?
我们应该如何选择正确的 NPN 晶体管?
期待收到您的回复。
谢谢和 BR、
Ghasem