This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 神秘芯片 bq20862dbt 和 EV 软件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857904/mystery-chip-bq20862dbt-and-ev-software

主题中讨论的其他器件:BQ2083bq29312

尝试查找 IC bq20862dbt 的数据表。 这是一个电量监测计 IC、设计为-我想、与 bq29312 AFE 保护 IC 一起使用、类似于 bq2084。 我读出它是 BQ2083 IC 的 DQ 总线版本。 这是一个 DQ 总线芯片、我很清楚。 我还知道这是定制器件开发的芯片(大约15年前)、但 IC 是否仍在某种程度上达成协议、因此 TI 无法发布相关信息?

 另一个问题。 如果我获得 EV2300 (我的计划是这样)、实际上是否有适用于 bq20862dbt 的 EV2300软件?

拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    鉴于这是一款定制器件、我们无法在公共论坛上泄露信息。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    足够公平。

    此类协议是否已用完、以便 TI 最终能够发布信息?

    是否有任何方法可以为该芯片获取 EV2300软件?它是否存在?

    Lasse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    足够公平。

    此类协议是否已用完、以便 TI 最终能够发布信息?

    此外、是否有任何可能的方法来获取此芯片的 EV230软件? 它是否存在?

    Lasse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这两个问题都没有。 我们不能透露芯片是否存在。

    谢谢

    Onyx