请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 问题1) IC UCC28070的 PFC 控制的最大带宽是多少?
我们已将 RT 调谐至30kHz 和95%占空比。
我们注意到、当我们在800ms、75%占空比的周期内将输出置于大于200A 的脉冲负载时、我们偶尔会看到输出振荡、这是由于 PFC 控制无法对其进行调节。
我在数据表中找不到指定如何设置负载调节响应的任何位置。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
对于 PFC 电压环路、TI 建议将带宽设计为20Hz 以下。 您可以调整 PFC 电压环路的 VAO 和接地之间的参数。
Attach 是 UCC28070计算器、您可以通过跟踪计算器来调整电路。